This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8861-Q1:系统效率测量配置

Guru**** 2560870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615331/lp8861-q1-system-efficiency-measurement-configuration

器件型号:LP8861-Q1

您好!

您能告诉我系统效率测量配置吗? (输入和输出电压/电流测量点)

输出电压是否在最低 OUTx 引脚和输出电压(LED 阳极)之间测得?
是否在 GND 和 LED 阳极之间测量升压效率输出电压?

此致、
Ryuji Asaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Asaka 先生、

    可使用以下公式计算系统效率[OUT1 x (Vboost - Vout1)+ OUT2 x (Vboost - Vout2)+ OUT3 x (Vboost - Vout3)]/[Vin x Ivin]/10;
    其中、
    (i) Vout1、Vout2和 Vout3分别是在引脚15、14和13上测得的电压(非直流平均值)。
    (ii) OUT1、OUT2和 OUT3是在每个 LED 灯串上测量的电流
    (III)输入电压和电流是输入电压和电流。
    (IV) Vboost 是在输出电容 Cout 之后测得的升压电压

    在上面的公式中、电压以 V 为单位、Ivin 为 A、OUTx 以 mA 为单位

    测量电流的首选方法是测量已知低电阻(感测电阻)上的电压。

    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、您好!

    谢谢你。  
    为什么要测量3个灯串而不是4个灯串?

    此致、
    Ryuji Asaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asaka-San、您好!

    上述解释仅针对使用三个字符串的应用示例。

    上述解释同样适用于通过调整 OUTX x (Vboost - VoutX)项的数量来选择的任何给定数量的灯串。

    在使用四个字符串的情况下、只需将上述表达式扩展为包含第4个字符串、如下所示:

    [OUT1 x (Vboost - Vout1)+ OUT2 x (Vboost - Vout2)+ OUT3 x (Vboost - Vout3)+ OUT4 x (Vboost - Vout4)]/[Vin x Ivin]/10;

    此致、

    David