This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176EVM-HP:关于 LM5176应用问题

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18512Q5B, LM5176, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615932/lm5176evm-hp-about-lm5176-application-question

器件型号:LM5176EVM-HP
主题中讨论的其他器件:CSD18512Q5BLM5176LM5175

大家好、

我有项目应用2WD EV 系统、我计划使用 LM5176和 CSD18512Q5B 一起设计我们的动力传动系。

输入范围为24VDC 至33VDC。 输出需求为24VDC/25A (600瓦)。 TI 参考设计 LM5175 (6)要求功率限制在250瓦左右

我知道吗?LM5176外部时钟能否实现180 度相位交错?  如果可以、请为 我提供原理图和时钟 IC 建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们注意到您的问题、并将在工作日提供我们的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    它应该能够与 CSD18512Q5B 一起使用。

    600W 设计是单相转换器的巨大优势。  

    关于相位交错、转换器将在降压和升压模式下以相位交错方式工作。 在降压/升压模式下、交错将不是完美的。

    此致、