This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:MOSFET 驱动器问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00779, UCC27524A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615493/tida-00779-mosfet-driver-problem

器件型号:TIDA-00779
主题中讨论的其他器件: UCC27524A

您好!

我正在查看 TIDA-00779参考设计、但我发现原理图中的 UCC27531D 驱动器具有2通道输出、并可驱动2个 MOSFET。 但是、当我检查 UCC27531D 驱动 器时、它似乎是单通道 MOSFET 驱动器。

我在  e2eti.com 上研究了 UCC27531D 驱动器数据表和应用手册、但我找不到任何使用方法、如 TIDA-00779。  我错了、或者参考设计中出错了。此外、如何制作

更改 、以便在出现错误时应用设计实电路。

此致、

哈坎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hakan、
    感谢您关注 TI 电源管理产品。 我是高功率驱动器产品线的应用工程师、将致力于解决您的问题。 本原理图说明介绍了两种不同驱动器的配置、一种是 UCC27531D 和 UCC27524A。 所示的引脚实际上是 UCC27524A 双驱动器的引脚排列。 如果使用 UCC27524A、则不会组装 R44、因为每个功率 MOSFET 都有一个驱动器通道。
    UCC27531D 会降至相同的引脚排列并正常工作、但由于 UCC27531D 是单通道驱动器、因此需要组装 R44。

    请确认这是否回答了您在对话主题中的问题。

    此致、
    Richard Herring