This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:I2C 不通信

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616231/bq28z610-i2c-discommunication

器件型号:BQ28Z610

大家好、  

I2C 在200kHz 下无法通信时出现问题。 上拉电阻为2千欧、其他组件如下所示。 我在波形上发现大约75uS~100uS 的 clocl 拉伸。 这种现象是正确的吗? 下一步、我将在 I2C 配置下启用400kHz 模式。 如果您对此问题有任何经验、请告诉我、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 I2C 为100kHz 时、时钟在命令的第8个和第9个时钟之间的扩展。 如果 I2C 为200kHz、则它将在第9个时钟处 NACK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件上的 I2C 接口不能支持2k Ω 上拉电阻。 尝试使用8至10千欧的上拉电阻器。