This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606 +驱动器

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615375/bq25606-bq25606-driver

器件型号:BQ25606

您好!

我公司的新项目将使用贵公司 的 BQ25606作为充电芯片。 相应的信息如下所示:

平台:Linux 系统

2.内核版本:Linux 内核 v4.4

现在、我的问题是贵公司是否可以提供 BQ25606的驱动程序、它是否可以帮助启动芯片?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    bq25606是独立充电器、意味着无需通信。 所有充电参数均处于预设水平或由 ILIM、ICHG 和 VSET 等基于电阻器的引脚定义。  

    除非您的处理器从外部偏置某些引脚(如/CE 和 OTG)、否则我不会期望需要驱动程序。  

    请确认。


    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    1) BQ25606是否支持电量监测计?
    2)如何获得电池电源?
    3)如果我可以通过读取 ADC 结果来获得电池电源、那么从电压到电池电源的电源转换是准确的?
    如果不准确、如何使用软件算法来修复它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    1) 1) bq25606没有集成电量监测计。 但是、您可以将任何电量监测计与充电器配合使用、以测量电池电流、电压和充电状态等。您是否正在寻找这种电量?

    2) 2)当您使用电池供电时、我假设您正在谈论剩余电量。 是这样吗? 或者、您是否在任何给定的时刻谈论与电池之间的电源? 有几种方法可以实现任一选项、因此请告诉我、我们可以从这里开始。

    3) 3)您是否计划测量电池电压、然后使用该电压来计算电池中的剩余电量? 如果是、这将不会像我们的监测计所使用的算法那样精确、包括 Impedance Track 和 CEDV 方法。 我相信、没有一种简单的软件算法可以为您提供仅使用电池电压的电池剩余电量。 测量剩余容量的最佳方法的算法是一个可争论的主题。 正如我说过的、TI 有两种自己的算法、CEDV 和 IT (Impedance Track)来执行这种操作。 您将需要联系监测团队、以获得更好的测量解决方案。  

    此致、

    Joel H