This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:UCC29002感应电阻器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615545/ucc29002-ucc29002-sense-resistors

器件型号:UCC29002
主题中讨论的其他器件: UCC39002

我有一位客户询问有关 UCC29002的以下问题:

我正在设计一组负载共享电源转换器、并希望使用 UCC29002。  我还想在此设计中使用遥感。 我想在 SENSE +到 Vout +端子之间包含一个电阻。 我还想在感应接地端子之间具有电阻、因此高电流路径导体和返回电流路径导体与感应线路隔离。

 我了解数据表和应用手册 slu166a 上显示的计算结果。 尽管图6中未显示低侧电阻器、但我假设可以连接到该电阻器。 我的问题是、 通过低侧感应电阻器将 UCC29002电路的接地端与电源接地端隔离是否会导致 UCC29002出现任何性能问题?

 客户是否应该使用低侧感应电阻器? 或者、这是不是不需要的吗? 我指出,我在我们的任何设计中都没有看到这些,但我认为你可能能够详细解释他是否应该使用这些设计。

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    UCC29002可用于高侧和低侧电流感测。 数据表第1页底部显示了低侧电流感应案例

    此致、

    王新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王新

    我相信客户询问他们是否可以同时使用这两种方法。 我认为他们需要选择高侧或低侧、但我想与您确认这一点。 在我看来、他们需要使用其中一种配置、而不是在同一应用的高侧和低侧使用 Rshunt。 请确认我是否正确。

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、

    虽然它很少以这种方式使用、但我看不到它有任何问题。 下面的典型应用图显示了连接到 UCC39002的 GND 引脚的 S-端子接地。 只要 V-端子未接地、UCC39002就能正常工作。 但请注意、UCC39002只有一个电流感应放大器、因此您需要选择高侧或低侧电流感应信号馈入 UCC39002。

    此致、
    王新
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王新

    感谢您的快速响应!

    如果客户有任何疑问、我会告诉您。

    感谢您的所有帮助!

    Richard Elmquist