This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65070:上的按钮(PB_IN)在电池电压低于3.4V 时失败

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615735/tps65070-push-button-pb_in-on-fails-for-battery-voltages-below-3-4v

器件型号:TPS65070

你(们)好

我们的设计是使用 L138的电池供电设备。 我们正在 BAT 端子上使用锂离子电池为 TPS65070供电。

我们按如下所示设置电压、以便为 L138供电。 我们使用 PB_IN 输入来打开整个电路。

DCDC1:3.3V、VDCDC2:1.8V、VDCDC3:1.2V 这在电池电压为3.4V 之前一直有效、即上的按钮工作 L138启动并工作

当电压低于3.4V 时、电路上的按钮会失败、即上述电源轨不会保持其值、因此无法启动处理器。

我们观察到、如果 IDID 未停止运行、系统将继续运行、直至电池电压降至3.2V。

在此、我想知道电池电压降至3.4V 以下时导致系统发生故障的原因/短路原因(使用 PB_IN)

谢谢

Rejeesh S Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajeesh、

    感谢您联系 E2E。 我已将此主题分配给负责的应用工程师。 他们很快就会回来。

    此致、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rejeesh、

     我对拖延表示歉意,我星期五不在办公室。

    SYS 引脚被设定为3.6V。 如果 BAT 引脚变为 3.6V 或更低、则 SYS 的占空比变为100%。 (您现在直接脱离 BAT)

    当您达到~3.4V 时、DCDC1的输入 处于稳压之外(压降电压) 的点、此时 DCDC1设置为3.3V。 当 DCDC1的输出低于5%的限值时、您会得到一个 PG 标志、告知您电源状态不好。

    通常、您将 进入断电序列、等待交流输入为电源路径加电、并为 SYS 供电并开始为 BAT 充电。  如果您继续操作系统、BAT 最终将通过 UVLO 并关闭。

    如果您需要更多信息、或者您的问题是否得到解答、请告诉我。