This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:EN 引脚参数

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615471/tps54302-en-pin-parameters

器件型号:TPS54302

能否在 EN 和 GND 之间放置一个0.1uF 电容?  如果不是、我可以通过电阻器对其进行耦合吗?  该引脚的最大输入电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表指示 EN 输入端有一个0.5uA 至1.5uA 的电流源。

    如果 EN 引脚用作外部 UVLO、则该引脚用于提供迟滞。

    不确定您使用0.1uF 电容器的原因是什么、但我没有看到任何错误。

    您能否发送原理图和更多详细信息?