This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:使用 GaN 开关

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1205, LM5114, LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615469/lm5116-using-gan-switches

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件:LMG1205LM5114LMG5200

大家好、我有一个使用标准 Si MOSFET 的工作设计。 为什么我无法采用相同的工作设计并使用 GaN 开关替换 Si MOSFET?

感谢你能抽出时间!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题发送给 GaN 团队。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 我期待他们的建议!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的关注。

    通常、只要您确定具有相似 BV 和 Rdson 的 FET、就始终可以将设计从硅转换为 GaN。

    通常、这将导致能够在更高的频率下运行并提高效率。

    将设计从硅器件转换为 GaN 时需要注意的两个主要因素是:

    增强模式 GaN 的栅极电压限制要低得多、在大多数情况下最大电压为5-6V、过压能力很小

    eGAN HEMT 没有体二极管、而是在大约2V 时偏置、因此将死区时间降至几纳秒变得很重要。

    我们开发了经过优化可与 GaN 配合使用的驱动器、以实现无缝转换。

    我们的产品包括:

    LMG1205 (100V 半桥驱动器)

    2. LM5114 (低侧驱动器)

    3. LMG5200 (80V 半桥模块-驱动器和 FET)

    4. LMG3410 (包含驱动器的600V GaN FET)

    如需了解更多相关信息、请访问 我们的产品页面。

    如果您有任何其他问题、请告知我们!

    此致、

    Alberto