This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:如何处理电源电压下降?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615899/tlv760-how-is-drop-of-supply-voltage-handled

器件型号:TLV760

我在数据表中看到、输出电压应最大为 Vin+0.3V。 如果稳压器生成3.3V 电压并且输入突然强制接地、会发生什么情况? 这是可以接受的还是超出规格? 是一个与输入(和电容器)串联的二极管。 最佳解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ulrik、

    只要 Vout 高于 Vin、反向电流就会流动。 如果 Vin 突然崩溃(例如您描述的情形)、电流可能会向后流过器件并损坏 LDO。 用于防止反向电流流入 LDO 的最常见解决方案是与 LDO 并联的肖特基解决方案。

    非常尊重、
    Ryan