This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:EADCVAUE 寄存器 ERROR_VALUE 显示的值不合理

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615218/ucd3138a-eadcvalue-register-error_value-is-showing-unreasonable-value

器件型号:UCD3138A

您好!

 

在预偏置模式下、EADCVAUE 寄存器 ERROR_VALUE 显示了一些异常数字。 我们保持电压电平不变、启用预偏置、在内存调试器中、我看到 DACSTAT.DAC_VALUE 是恒定的、EADCVALUE.ABS_VALUE 不会改变、但 ERROR_VALUE 可以从0更改为-254。 为什么会发生这种情况?  似乎不对。

 

谢谢、

 

Julie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是由内存调试器的工作方式引起的。 它一次读取一个字节的所有内容。 因此、如果误差在0x1ff (-1)和0x002 (2)之间来回变化、有时当它为1时、它将读取低字节、然后当它为 A1时读取高字节。 这意味着您将得到一个0x102、即-254。 我还希望看到-255和-256、以及+255。 如果你在这两者之间得到很多东西、那么我会担心。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian

    非常感谢您的快速响应。  您的解释是有道理的。 现在、我不担心-255等非常大的数字、但我仍然得到一些相对较大的数字、比如30、40。 我想在预偏置中、如果电压稳定、误差应该为0。 但是,我一直在读,我得到了一些来自0、6、30、40的随机数。。  无法确定配置有什么问题。 您对此有什么想法吗?

    谢谢、

    Julie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我需要详细了解您的设置-您使用的是什么板、您如何连接硬件、您使用内存调试器修改的所有位是什么、它们的状态是什么?

    此外、您还想实现什么目标? 预偏置模式的用途是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    我们使用的是 UCD3138A 40引脚开环 EVM。 我们将 VIN 连接到前端 EAP0、启用预偏置。 我们预期的行为是:如果 Vin 稳定、那么我们应该能够看到 DAC 值是固定的、并且 DAC 误差值应该是一个由于噪声而产生的小正/负偏移。  但我们观察到 :DAC 值不断变化,因此误差值可能是一个相对较大的数字。 绝对值是恒定值、这看起来是正常的。  

    我们正在进行实验、看看如果预偏置按我们的想象工作、我们是否可以进行 VIN 前馈。  

    谢谢、

    Julie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真有意思。  如果绝对值保持恒定、那么它似乎对我有效。  您是否曾尝试过减小预偏置范围、以了解它有何影响?

    我不确定您打算如何将其用作电压前馈。  无论是在预偏置模式还是 SAR 模式下、EADC 都无法为快速变化的信号提供非常好的 ADC。   它没有抗混叠或采样保持电路。  因此、它会不断尝试估算动态信号、有时它无法赶上。  这听起来像是预偏置一直在运行逐次逼近。  这不会让我感到意外、尽管我以前从未看过预偏置模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    我执行了一个测试程序、发现我们无法使用此方法来进行 VIN 前馈。  

    感谢您回答我的问题并帮助我们调试这个问题。

    此致、

    Julie