This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSFB 循环电流问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, TIDM-PSFB-DCDC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640421/psfb-circulating-current-problem

主题中讨论的其他器件:TMS320F28035TIDM-PSFB-DCDC

我正在设计 TMS320F28035控制的相移全桥。

我在使电力电子产品稳定方面遇到了一些问题。

我使用具有外部串行电感器的变压器、该变压器的二极管钳位在 Vbus 和 GND 之间。 TIDM-PSFB-DCDC 非常相似。

即使在非常轻的负载下、这些二极管也会变得很热。 我已经用 SIC 肖特基二极管替代了它们。 但它们仍然变得很热。 我不明白能量来自哪里。 Total LS 应用程序。 15 μ H。 fs=133khz。

是否有关于此主题的任何建议或文档?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们对延误表示歉意。
    已指派模块专家回答您的问题。 由于感恩节假期、美国网站目前已关闭、因此可能会延迟回复。

    谢谢、此致、
    Veena
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我非常想与具有丰富零电压开关和谐振电路设计选择知识的人聊天。 我想我在那里感到很混乱、我仍然不知道我的问题在哪里。
    我正在设计1500W 375/375V PSFB。 @133khz。 正确处理硬件需要很长时间。 我想制作软件是一件很困难的事情。

    -我认为二极管变得很热、因为在零电压开关时开关电流会很低(这是正确的吗?}
    -调零电压开关所需的电流为:使 LR 更大。 当负载变得如此大时。 LR 处的电压成为完整的 Vbus 电压。 因此、变压器传输没有剩余任何时间。 有没有办法解决这个问题、还是这是设计上的折衷?
    -当我以 lr 是变压器一部分的方式构造变压器时。 我遇到的问题是、LR 的作用类似于升压转换器。 我认为这与第一个问题是相同的。 有没有建议抑制这种情况?
    您能不能告诉我零电压开关死区时间的影响?
    ——有没有关于建造变压器的建议? 设计具有超低 C 耦合的器件? NS1:NS2:NP?

    谢谢!
    EV