This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:纹波注入电路组件值计算

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616216/tps53355-ripple-injection-circuit-components-value-calculation

器件型号:TPS53355

您好!

TPS53355的数据表中提到了用于陶瓷输出电容器的公式11、12和13。

但是、这些方程满足 C2和 R7的不同值。

那么、还有其他方法或拇指规则来选择 C2和 R7值吗?

另外、在 webench 中、我观察到、C2和 R7的选择使得等式11的左侧略大于右侧(考虑到 Vin=12V、Vout=0.8V、在28A 时、 webench 提供 C2和 R7、使左侧为2.7 E-7、右侧为2.6 E-7)。 我还想知道,如果这种差异很大,是否会出现任何性能问题?

谢谢、此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    计算这些值时、webench 通常会考虑您的设计输入(VIN、VOUT 等)。 因此、我将按照这些值开始我的设计。 您可以在 webench 仿真中检查设计是否稳定。 该转换器的关键在于在 FB 引脚上产生注入纹波、以使设计保持稳定、而产生注入纹波的方法之一是使用 R7和 C2网络通过交流耦合电容器连接到 FB。

    谢谢
    -Arief