This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563208:即使在负载关闭时也能实现高电流消耗

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240, TPS563208, TPS563201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642196/tps563208-high-current-consumption-even-when-load-is-turned-off

器件型号:TPS563208
主题中讨论的其他器件:TPS54240TPS563201

您好、TI、

请查看随附的为 EC21调制解调器供电的12V 至3.8V 直流/直流转换器的原理图。

直流/直流转换器在12V 电压下的电流消耗接近19mA、即使已连接的调制解调器已关闭也是如此。 这抵消了使用 EC21的睡眠模式时的任何优势、在该模式下、12V 时的电流消耗小于1mA。

这对于该器件是正常的吗?

当然、当 V_EN 关闭时、电流消耗可以忽略不计。  

对于我们之前的系列生产器件、我们使用了 TPS54240、在这里、即使存在 V_EN、器件也几乎不消耗任何电流。

如何在无负载条件下降低此电流消耗?

如果 TPS563208无法做到这一点、您能否推荐另一个直流/直流转换器、因为我只需对设计进行极少的更改? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mohan、
    TPS563208以连续电流模式运行、此模式在轻负载下显示出较高的电流消耗。
    您可以尝试在轻负载下以脉冲跳跃模式运行的 TPS563201。