This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40304:如何获取第20/39页公式23的 Itrans (最大值)电流

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616115/tps40304-how-to-get-itrans-max-current-for-equation-23-on-page-20-39

器件型号:TPS40304

您好!

有人能告诉我如何在等式23中获得 Itrans (max)= 10mA (见 SLUS964B 的第20/39页)吗?

谢谢你。

Angie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Itran max 是您在设计中可能期望的最大转换电流或负载瞬态。
    在本示例中、我认为它是指表4中列出的20A 最大电流的50%

    谢谢
    -Arief