This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24751:器件在达到最大编程电流值之前发生故障

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24751, TPS24750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641103/tps24751-device-breaks-before-reaching-the-value-of-the-maximum-programmed-current

器件型号:TPS24751
主题中讨论的其他器件: TPS24750

您好!

我将像在 TPS24751板评估中一样测试 TPS24751 (www.ti.com/.../slvu968.pdf)

我刚才更改了电阻器的下一个值:

R7 - 51R

R10 - 66k5

R11 - 1k58

我施加了2、2a 的负载(输入端为12V)、负载电压如下图所示。 TPS24750在此负载下关闭、并且应仅为11A。 该电路有什么问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruben:

    您使用什么类型的负载进行测试?
    您能否捕获并发送 GATE、计时器、Vout、Iout 的波形?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我解决了问题。

    我现在还有其他问题。 我将电流限制值更改为5A。 为此、我更改了 RPROG = 30K 和 Rsense = 5m;  
    保持其他电阻值。 问题是 TPS 在2.5A 时切断、VIMON 达到0.675V、但为什么呢? 电流不应为2.5A。
    此致、
    Ruben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruben:

    您能否在设计计算器中填写您的设计输入并发送给我? 可从 www.ti.com/.../toolssoftware 获取
    另外、请分享一些测试波形以了解。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS2475x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_HighVin_5F00_RevA.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在达到2A 之前、输出关闭...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruben:

    感谢您提供 Excel 表格。 我在参数值中没有看到任何问题。
    您是否在输出端使用电阻负载进行测试? 如果波形捕获栅极电压、计时器电压、输出电压、输出电流、输出电流、并且不会出现整体重叠、这将有助于我了解发生了什么情况。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道2:计时器

    CH1:IMON

    通道2:输出电压

    CH1:IMON

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是可变电阻负载。 我无法获得栅极波形、因为它未连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、
    问题已解决。 VIMON 的值太高、我重新焊接 Rsense、现在 TPS 的切口为4.18A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3678.TPS2475x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_HighVin_5F00_RevA.xlsxI现在有另一个问题。 我测试过通过更改 R2和 R1来更改过压和欠压、如文档中所示、I TPS 会切断、但 当我短路时、似乎有烟雾。 因此、这意味着在5V 时不会保护短路。 图片中显示了过流、而不是短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruben:

    您能否向我发送有关图1 EVM 原理图的最终参数值、以便在我的实验中进行验证?
    Rimon 电阻器还决定电流限制值。 测试期间请勿探测 IMON 电压、这将根据探头阻抗而产生影响。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    哪个图1? 我发送的第一个?

    是的、如果探针阻抗太低、对吧?

    此致、

    Ruben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    我指的是 EVM 用户指南中的图1。 将附件中所包围的零部件的最终值(您使用过的值)发送给我。  

    是的、如果探头阻抗太低。 它将改变设定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 Vin=5V 且 Imax = 5A 时
    R1 = 5m
    R5 = 47k
    R7 = 51R
    R6 = 4k12
    R9 = 15k
    R10 = 30k
    R11 = 1k54
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ruben。

    我将验证并尽快返回。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruben:

    对于这些参数、我没有观察到 Vin =5V 时的任何功能错误行为。 我已经在 EVM 上执行过载、短路测试。 过载/短路被移除后、此器件恢复正常运行。
    我可以设置一个电话来进一步讨论和解决问题。 请告诉我。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 您使用我的值进行了测试? 这可能是我的电路板或焊料问题。 您对 Vimon 上的百分比有多少错误?

    此致、

    Rúben μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruben:

    是的、使用您在上面给出的值进行了测试。 电流监控器精度约为±6%。

    此致
    Rakesh