This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5100A:双开关正向转换器自举栅极驱动器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5100A, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615846/lm5100a-two-switch-forward-converter-bootstrapped-gate-driver

器件型号:LM5100A
主题中讨论的其他器件: UCC27714

LM5100A  高电压高侧和低侧栅极驱动器数据表显示该器 件与两个开关正向电源转换器搭配使用。 在此拓扑中、两个 FET 同时导通和关断。 在两个 FET 同时激活的情况下、该器件是否具有可与双开关正向转换器配合使用的自举配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tynmon、

    感谢您关注 LM5100A 器件。 让我们来看看 LM5100A 在自举配置下工作的能力、该配置适用于双开关正向转换器。

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、tynmon、

    感谢您关注适用于 您的应用的 LM5100A。 我是 TI 的应用工程师、将会回答您的问题。

    LM5100A 适用于两个晶体管正向转换器、因为可以同时驱动两个驱动器输入。 您对自举电路的疑问是可以理解的、因为开关节点行为与桥式转换器不同。

    1s 的考虑因素是:当低侧开关打开时、在高侧开始开关之前、有一条从低侧开关漏极到变压器绕组到开关节点的路径。 因此、自举电容器有一条通过变压器绕组的充电路径。

    此外、您可能需要考虑 UCC27714数据表中的一个电路、其中显示了在低侧开关关闭时为自举电容器提供充电路径的外部电路。 第8.4.3节介绍了两个输出同时导通时的运行情况、并说明了两个晶体管正向的电路。 对于 LM5100A、电阻器 RBOOT 将仅连接到 MOSFET 栅极、因为 LM5100A 具有内部自举二极管。

    请确认这是否解决了您在对话主题中的问题。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC27714数据表第7.4.3节中的电路对于我的双开关正向转换器而言应非常适用。 LM5100A 数据表中可能包含一个很好的值。

    感谢您的回答。