This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:电池规格和 GPCCHEM 报告之间的化学 ID 不同

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614719/bq27426-chem-id-is-different-between-cell-spec-and-gpcchem-report

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

大家好、:

我执行了电池学习周期并将条件设置为低于:μ A

电池容量:2980mAh/4.4V 充电/3.0V 放电

步骤1. 充电电压:4.4V、0.5C、截止电流为60mA (电池规格描述锥形电流为58mA)

步骤2. 放松牵引时间。

步骤3. 0.2C 放电、切断电压为3.0Ve2e.ti.com/.../CA415872G_5F00_20170728_2D00_report.zip

步骤4. 放松5小时。

我已将数据更新到 GPCCHEM Web、然后得到报告 Chem ID:3230 (4.35V)。 我可以使用此化学 ID 还是选项3142 (4.4V、与电池规格相同)? 我混淆了 Chem ID 的选择方法。 可能我的数据不好?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Che、
    gpc 返回的3230并不意味着您的数据不好、它只是意味着3230与3142更接近。 不过、从报告中可以看到、3230的最大 DoD 误差为4.61%、在我们的 ROM 监测计的5%阈值内。 也就是说、您可以使用3142、这很好、尤其是当您将电池充电至4.4V 而不是4.35V 时

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。