This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92210:由 Tze 控制

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642260/tps92210-control-by-tze

器件型号:TPS92210

你(们)好

我想知道 Tze 的功能。 检测到此引脚上的电压(或变压器的能量)。

(DS P.20 变压器零能耗检测)

这是否意味着该器件是电压控制? 还是电源控制模式?  

因为我们的客户希望使用电压控制模式。

在 高输入电压下、是否能够实现低于10W (输出功率)的稳定 PFC 运行?

目标功率为~60W。 因此、我们的客户希望 PFC 以尽可能低的功耗运行。

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、您好!
    Tze 引脚检测变压器的次级侧何时停止导通。 这用于栅极驱动信号的时序、以便系统保持转换模式。
    PCL 输入用于对每个周期的峰值初级电流进行编程。 TPS92210具有电流模式控制功能、不具有恒定功率控制功能。
    它可用于60W 至10W 以下的功率范围
    此致
    John