This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:未对电池充电

Guru**** 2812215 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641662/bq24650-not-charging-the-battery

器件型号:BQ24650

我正在尝试设计一个基于 BQ24650 IC 的电路、用于为最大2A 的单节锂离子电池充电。

我将使用的太阳能电池板具有以下特性:

VOC = 7.2v

标称电压= 6v

开路电流= 1A

目前、我使用工作台电源设置为7伏和1安、对太阳能电池板进行仿真。

我检查了 IC 所有引脚上的电压。 有些是正常的、如数据表所示、但有些似乎很奇怪、即 HIDRV 引脚。

以下是所有引脚的电压值:

VCC = 7V
MPPSET = 1.4V
STAT1 = 24mV
TS = 1.95V
STAT2 = 4.77V
VREF = 3.31V
TERM_EN = 3.31V
VFB = 1.95V  
SRN = 3.91V
SRP = 3.91V
REGN = 7.41
LODRV = 179mV
pH = 3.88V
HIDRV = 3.72V
BTST = 3.28V
所有组件及其值均根据 TI 提供的数据表、评估板文档和计算器进行选择。
我附加了原理图和 PCB 布局。  
如果您能帮助我找到问题、我将不胜感激。
请访问 regardse2e.ti.com/.../BQ24650_5F00_SCHEMATIC.pdfe2e.ti.com/.../BQ24650_5F00_PCB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以再次发送原理图吗?

    这种情况的终端设备/应用是什么?

    REGN 应调节为6V。 高于 VCC。 这里有问题。 您是否尝试在另一个 IC 上进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 静邹;

    感谢你的答复。

    我已附上原理图和 PCB 布局。 但是、以防我再次连接它们。

    [报价用户="Jing Zou"]此操作的终端设备/应用是什么?

    这将是一个由太阳能电池板充电并通过 USB 同时为手机充电的移动电源。

    [报价用户="Jing Zou"]您是否尝试在另一个 IC 上进行测试?

    否 我没有使用另一个 IC 测试该电路。 但在此之前、您会验证电路和组件(电容器和电阻器)的值吗? 如果正确选择了所有其他组件、我可以放心地将新 IC 和其他组件焊接到另一个 PCB 上。

    再次感谢你能抽出时间。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、静邹;

    正如您所建议的、我制作了另一个具有新 IC 和新其他组件的电路板。 遗憾的是、所有引脚上的电压都与以前相同。 例如、REGN 引脚上的电压仍然为7.41伏、电路不为电池充电。

    您现在建议什么?

    再次感谢你。
    此致
    Ehsan Kazemi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、静邹;

    感谢你的帮助。 最后、电路工作正常。 这个问题是我的愚蠢错误。 我错误地安装了 D2二极管。