This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 一般问题:哪一个噪声更大:降压还是升压?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615972/general-question-which-is-more-noisy-buck-or-boost

我有一个一般性问题、降压或升压转换器的噪声更大?

我的理解是降压转换器具有开-关输入电流、因此与升压转换器相比、降压转换器的噪声更大。 是这样吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于您所说的噪声。 是的、降压转换器的输入电流是不连续的、但输出电流是连续的。 升压的情况正好相反。

    您需要什么输入电压、输出电压和输出电流? 这将决定您需要降压还是升压。