This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有低 EMI 光化的升压转换器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201, TPS61088, TPS43060, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615857/boost-converter-with-low-emi-raidation

主题中讨论的其他器件:LMZ14201TPS61088TPS43060LM3481

大家好、我希望找到一款 EMI 较低的升压 IC。

我发现降压 IC LMZ14201的额定 EMI 较低、但没有发现任何采用低 EMI 设计的升压 IC。

我阅读了 AN http://www.ti.com/lit/an/slva790/slva790.pdf

请选择一些候选人。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiwei、

    LMZ14201是一个模块、您需要一个升压 IC。  您是否正在寻找升压模块、或者是否将围绕 IC 创建您自己的设计?  如果是模块,请查看 http://www.ti.com/product/tps81256

    此致、

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    感谢您的回答。 只要模块和分立式 IC 具有低 EMI 特性、它们都是可以的。 我希望从24V 升压到33V。 如果您有候选人、非常感谢您的参与。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiwei、

    您的应用中的输出电流是多少? 您是否关心工作频率?  需要通过哪种 EMI 标准? CISPR22 B 类?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    升压转换器能够提供3A/32V 电压、工作频率无关紧要。 我将使用设计了升压转换器的电路板来设计工业器件。 整个器件需要 CE 标志、电路板本身不需要。 因此、我正在寻找具有非常好的 EMI 特性的升压模块或 IC。

    TPS61088是一款备选 器件、EMI 测试结果非常接近阈值。 由于我将在器件级别进行 EMI 测试、因此我不确定此 IC 是否足够好。 如果有任何具有与 LMZ14201类似的出色 EMI 特性的升压模块、这将大有帮助。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS61088的最大输出电压仅为12v、因此无法满足要求。 TPS61088的 EMI 测试结果不带输入/输出 滤波器、且在裸板上。 在实际应用中,通常有板载滤波器。 因此结果将更好

    由于您的输出电压和总输出功率较高、因此我建议您使用升压控制器而不是集成 IC。 LM3481/78、TPS43060适合您的应用。  通过选择合适的频率、合适的滤波器以及调整驱动电阻器、它可以轻松通过 EMI 测试。 对于与 IS 板设计家庭成员来说、这应该很简单。