This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:BQ25896关于电流精度的术语问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638510/bq25896-bq25896-termintaion-current-current-accuracy-question

器件型号:BQ25896

尊敬的 TI 成员

我的定制器将 BQ25896端接电流设置为128mA、并将充电完成电压设置为4.352V。

目前、每个电路板的端接电流测量值约为165mA~175mA。

如果我们计算精度165/128=+28%、175/128=+36%、该值似乎大于数据表256mA 端接电流+/-20%范围。

我已经检查了他们的测试方法、看起来不错、其他项目也使用此方法进行测试、没有这个问题。

我还检查了他们的寄存器设置、他们不使用 IRCOMP 函数、因此我不知道导致这种情况的根本原因在哪里。

请帮助 检查 128mA 端接电流精度范围应在哪个范围内。

或者向我提供一些建议、让我在哪里检查他们的系统。

谢谢你

BR

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    我已要求测试团队 提取 ITERM 特性数据。   128mA 时的 ITERM 的精度将比256mA 差。  什么是 ICHARGE 设置?  如果客户 将其 ICHRG 设置更改为 高于或低于1344mA、精度是否发生变化?  如果不是、则是测量问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff
    感谢您的专业响应!
    它们的 ICHARGE 设置为1D (1024+512+256+64=1856mA)、我将要求它们进行测试。
    我知道1344mA hogh/low 的原因、我可以向客户解释。
    我将回答测试结果、谢谢。
    BR
    Bruce
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff

    客户已完成测试、结果与您所说的相同。 它们使用1A 的充电电流、并且可以在大约128mA 的电流下完成终止电流。
    但现在、如果他们将充电电流设置为1856mA、他们希望知道终止电流的范围。
    请您帮助提供该范围吗?
    非常感谢!

    BR
    Bruce