This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65279:VIN 使能后500ms TPS65279VRHH 输出延迟

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638037/tps65279-tps65279vrhh-output-delay-500ms-after-vin-enable

器件型号:TPS65279

你(们)好

我的客户有一些问题需要帮助。

问题在于在开发板上使用 TPS65279VRHH 电源管理 IC。

我们使用12V 作为 VIN、VOUT2预期为1.8V、VOUT1预期为1.2V、目前我们使用电阻器模式来配置这2个输出。 。

根据我们的规格、我们需要在 VIN 启用后的25ms 内将 VOUT 斜升至1.8V/1.2V。 但实际上、我们在启用 VIN 后花费了超过600ms 的时间进行了测量。 波形如下所示。 蓝色一个是1.8V VOUT、应将其与12V VIN 进行比较、但在下面的波形中、绿色一个3.3V 也可以进行比较、因为它具有与12V VIN 相同的时序。

请帮助检查并反馈您的建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    星型、
    根本原因是 C731和 C745。 将其移除或更改为22pF、然后再次测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    非常感谢、尝试了您的建议并解决了问题。
    另一个问题是、我们宁愿使用 I2C 来设置不同于电阻器模式的 VOUT 电压。 例如、对于不同的用例、我们希望将 VOUT2调节为1.8V 或1.2V。 但我们发现、每次 VIN 断电时、I2C 寄存器设置都会丢失、系统重新启动、原始电阻器设置 VOUT 为1.8V。
    如果是由 VIN/V7V 的功率损耗引起的? 例如、如果我们将 VIN 和 PVIN 分开、将 VIN 始终保持在5V、并通过软件控制的下电上电周期打开和关闭 PVIN、那么 I2C 寄存器中的预设置可以保持不变?

    谢谢
    Tina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tina、
    你是对的。 当 V7V 降至0V 时、寄存器设置将丢失。 如果您希望保持 V7V 电压、VIN 应高于 UVLO、并且至少一个 EN1/2信号将为高电平。
    (只有单独的 VIN 和 PVIN 无法满足您的设计请求)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tina

    是的、你是对的。

    当 Vin 断电时、VIN UVLO 将复位 I2C 寄存器。

    您的权变措施是正确的、独立的 VIN 和 PVIN、保持 VIN >=4.5V、当 PVIN 打开和关闭时、可以保留 I2C 寄存器中的预设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢赵、Ma。
    我将在我们尝试板载后通知您它是否正常工作。 )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tina

    附加注释:
    独立的 VIN 和 PVIN、保持 VIN >= 4.5V、当通过 SW 控制的功率周期打开和关闭 PVIN 时、我们需要至少使能其中一个 buck1/2、这意味着保持 EN1 =高电平或 EN2 =高电平或 EN1 = EN2 =高电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否有其他方法可以缩短 VOUT 导通时间? 我们希望根据数据表获得最小上电时间、即94ns。
    基于我们的 sch 设计、我们可以改进哪些方面? 例如,剂量增加开关频率帮助? 或其他因素需要考虑? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    导通时间=占空比* TS = Vo*TS/Vin。
    因此、增加 Vin 或减少 TS 可能会缩短导通时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复。 您提到的 TSS 在该方程式中,对吧? 原因我已经尝试过这个参数、将 CSS 从10nF 调整为10pF、但是导通时间并没有减少、我们观察到实际导通时间大约为20ms。
    P、s 我们的 VIN 为12V、VOUT 为1.8V。 有关详细信息、请查看上述原理图。

    TSS (ms)=CSS (nF)*(0.6V/6uA)

    谢谢、
    Tina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、TS 是开关周期。

    我对您的问题感到困惑、请与您确认:
    1.你的目的是什么?
    2.你说"实际导通时间大约为20ms"-->你有波形吗?
    3、最小上电时间和 VOUT 导通时间的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、根据我们的电源序列、我们需要 VOUT 斜升至与施加 VIN 一样快。 因此,我们想知道在什么情况下它可以是94ns,如下所述:

      

    2、抱歉、让我澄清一下、它实际上应该是2.8ms、而不是20ms、我们之前测量的不正确。 但仍希望缩短此斜升时间。  

    3、请参阅以上项目1中的数据表快照。

    谢谢、  

    Tina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    因此、您的目标是缩短启动时间、对吧?
    建议降低 SS 电容、从而缩短软启动时间、您可以尝试 CSS=4.7nF。
    2.我看不到快照。