This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138OL64EVM-031, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616030/ucd3138a

主题中讨论的其他器件:UCD3138OL64EVM-031UCD3138

尊敬的先生:

我使用了 UCD3138OL64EVM-031 + CCS6.1.3+ ARM 编译器版本。 5.2.2并使用“traininglabs-1.0-windows-installer.exe”在 C 驱动程序上安装 ,目录为“Training_labs_source_codes\Lab_01”。 然后,使用“Fusion Digital Power Designer”下载 XO 文件。

但没有"Hello World"。 从 UCD3138的 RS232发出的消息。

顺便说一下、我找不到 UCD3138 UART 的 C 例程、只需找到以下2个关系文件、

UCD3138_Header 文件>> cyclone_uart.h

UCD3138_Linker 文件>> cyclone_headers.cmd、

所以,我可以有源代码“cyclone_uart.c”

顺便说一下,如何连接附件 (此 "Hello World"的源代码)。  部分。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hung-Jin

    我想您使用的代码错误、您可以下载 UCD3138的整个项目、项目中集成了 UART.C。 下面是 PFC 的项目。
    www.ti.com/.../ucd3138fw-pfc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只需下载您指向我的"PFCFirmware-1.2-windows-installer.exe"文件。
    安装后、UART 有一个空目录(即 C:\ti\Digital Power\PFCFirmware-1.2\PFC\Firmware\Driver\UART)。 请为我重新检查。
    非常感谢