This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40304:如何选择 RCS (R8)的值

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615620/tps40304-how-is-the-value-of-rcs-r8-chosen

器件型号:TPS40304

您好!

有人能不能帮助我理解为什么选择4.02K 欧姆的值而不是使用计算值7.1 K 欧姆?

参考第21/39页(SLUS964B),RCS 的计算值为7.1k 欧姆,即图18中的 R8。

我可以问为什么在图18中、RCS (R8)为4.02K Ω?

为什么选择该值以及如何获得该值?

谢谢、

Angie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这可能是一个拼写错误、因为在图22和公式49中、该值看起来彼此对应。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是一个拼写错误、将在数据表中进行相应更改、

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    感谢您的回复。

    此致、

    Angie