This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:低功耗运行

Guru**** 2813835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056EVM-296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642233/ucc28056-low-power-operation

器件型号:UCC28056

你(们)好

我们的客户认为该器件具有低功耗特性。 (最小值;大约5W。 最大值:~ 60W)

他们现在正在使用 TI-EVM (UCC28056EVM-296)进行评估。 然后他们问我们。

因此、该器件看起来能够以超过26W 的功率(在高输入电压下)启动 PFC 运行。 但是、他们希望此器件的运行功率小于26W (最小5W)。

   为了使该器件以低功耗在 PFC 下工作、我们需要调整任何参数、需要做些什么? (<5W)

条件如下:

 VIN=90~260V 交流、

如果我的问题不是关键、请告诉我。

此致、

本志本