This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:RT/SYNC 电压和 EN 电压

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641499/lmr14030-q1-rt-sync-voltage-and-en-voltage

器件型号:LMR14030-Q1

你(们)好

引脚对引脚故障模式。

(EN 引脚未连接至 VIN。 EN 引脚断开。)

EN 引脚与 RT/SYNC 引脚相邻。 如果 EN 引脚电压高于 RT/SYNC 引脚并对 RT 引脚短路、则 RT/SYNC 引脚将损坏。

1.如果 EN 引脚开路、电压将是多少?   

2. 如果 RT/SYNC 引脚处于正常运行状态、它的电压是多少?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将其传递给正确的应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当芯片处于正常运行状态时、EN 引脚将提供4.6uA 的电流、RT/SYNC 引脚始终将电阻器连接到 GND、假设133K 用于最低200kHz 的 FSW、 然后 RT/SYNC 引脚电压为133K*4.6uA=0.6V、通常 RT 引脚具有0.5V 内部偏置电压、因此如果 EN 引脚拉取 RT 引脚的电压高于0.5V、则开关频率将为零。  如果通过 RT 电阻器将 Fsw 设置为2MHz、则实际开关频率将降低至特定的较低频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy–San:

    谢谢你。
    我明白了。
    (EN 短接至 RT 引脚)如果 EN 引脚断开且 FSW 为2MHz (RT=11k Ω)、则 EN 引脚由 RT 引脚的内部偏置钳位至0.5V。 并且 Fsw 肯定会具有较低的频率。 (4.6uA x 11k Ω= 0.05V。 但 EN 和 RT 均被钳位至0.5V。)

    此致、
    本志本