This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 重复了 UCC28019 Isense 电流采样电阻器和 INA282采样电阻器功能

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: INA282, UCC28019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615266/ucc28019-isense-current-sampling-resistor-and-ina282-sampling-resistor-function-repeated

主题中讨论的其他器件:INA282UCC28019

ucc28019 Isense 电流采样电阻器和 ina282采样电阻器、 重复函数、是否可以移除、移除后如何处理? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要以英文查看此查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     重复了 Ucc28019' Isense 电流采样电阻器和 ina282采样电阻器功能、是否可以移除、移除后如何处理?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还想知道原理图部分的位置吗?  这是您的设计、还是来自 TI 参考设计?

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    R5用于 UCC28019的 Isense 电流采样电阻器。 R8和 INA282可能用于另一个函数。 如果用于 UCC28019的 PFC 控制、则只需要 R5、不需要 R8和 INA282。 您能否告诉我们您从哪里获得此原理图?

    此致、
    云生