This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61197:LED 驱动器并行化

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61197, TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642193/tps61197-led-driver-parallelizing

器件型号:TPS61197
主题中讨论的其他器件: TPS61196

您好!

是否可以 并行使用一些 TPS61197?

对于1.3A LED 电流、我需要70至130V 的电压输出。 此类输出(输入电压为150-200Vdc)是否存在降压?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thibult、您好!
    TPS61197无法拆垛。 您可以尝试使用 TPS61196、并将6个输出连接在一起以生成更高的输出电流。 TPS61196支持200mA/通道的连续电流。