This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLC5958:通过 Raspberry Pi GPIO 驱动

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615075/linux-tlc5958-driving-through-raspberry-pi-gpio

器件型号:TLC5958

工具/软件:Linux

您好!

我想使用 Raspberry PI GPIO (非级联)驱动一个或多个 TLC 5958。 我浏览了数据表、但发现它对于软件器件太模糊。

1.是否有人可以向我指出相关文档和示例代码?

2.是否有人使用 Raspberry PI 中的用户模式 DMA 驱动这一个或类似 IC? 对于我的应用、我需要以 MHz 为单位的通信。 有人对此有任何经验吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harry、

    有关更多详细信息、请参阅以下应用报告:
    www.ti.com/.../slva645.pdf

    遗憾的是、我们从未使用过 Raspberry PI、但您可以参阅应用报告中的时序图和寄存器映射。

    谢谢。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢。

    您能否列举一些与此 IC 配合使用的成像软件示例控制器和供应商?

    谢谢、

    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harry、

    您可以尝试 NovaStar 控制器。

    谢谢。

    此致、
    Kenneth