This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:MOS 意外关闭并重新导通

Guru**** 2812375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615163/lm25085-mos-turned-off-and-back-on-unexpectedly

器件型号:LM25085

你(们)好。

我在使用 LM28085时遇到了问题;它会将 MOS 关断100ns、然后再将其重新导通。  LM25085的行为是否有任何原因?  谢谢你

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将需要查看您的原理图、输入和输出值以及 PCB 布局的快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这里是原理图和布局。  如果您在原理图和布局中发现不合适、请告诉我。  感谢你的帮助。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的注塑回路(R489、C406)值是多少? 您的 VIN 和 VOUT 也是什么?
    我认为您的电路可能需要更多的控制环路纹波。 可以尝试以下几种操作:
    1) 1)减小电感器值
    2) 2)仅在输出端使用铝电解电容器、而不是陶瓷电容器和电解电容器
    3) 3)如果只使用陶瓷、则需要通过填充 R489、C406来注入纹波

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief、

    感谢您的提示。
    我的 VIN 为24V、输出为5V/6A
    我尝试减小电感器值、但结果保持不变。
    顺便说一下、如果我在 Pgate 引脚上串联220欧姆、LM25085就不会再意外关闭 MOS。 220欧姆串联电阻的作用是什么?

    谢谢

    此致、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    它可能会降低开关转换期间的开关噪声。 但通常我们只在 FET 的栅极上放置大约10欧姆左右的电阻器。
    确保 FET 不会因开关节点的减慢而过热。

    谢谢
    -Arief