This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3481:SEPIC 设计难题

Guru**** 2581675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642102/webench-tools-lm3481-sepic-design-difficulty

器件型号:LM3481

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的支持:

我们一直在使用 WEBENCH 设计 SEPIC 直流/直流电源转换器、对此我们有一些疑问。

我们的初始需求是:

VIN 最小值= 6V   至  Vin 最大值= 26.4V

VOUT = 12V@ 2A

过去、我们使用 WEBENCH 进行设计、结果就是这样(webench.ti.com/.../SDP.cgi)

我们更新了 DE 设计、并且组件的值已更改为此值(webench.ti.com/.../SDP.cgi)

我们的问题和疑问是关于电感器。 请注意、第一个设计具有小型电感器、更新后的设计只有一个选项(2300HT-471-H-RC (www.bourns.com/.../2300ht_series.pdf))。

第二个电感器太大、无法在我们的项目中使用。

即使我们将 DE 规格更改为 Vin = 6 ~20且 Vout 为12V @1A、它也不会提供更小的电感器选项。(webench.ti.com/.../SDP.cgi

该电感器值似乎已锁定、不会改变、也不会提供选项。 但最重要的问题是、为什么过去的设计如此不同?

希望获得一些帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个奇怪的地方是、如果我们使用数据表公式来查找电感器、它到目前为止并不匹配。

    L1 >(((VIN - VQ)*(1-D))/(2 * Iout * FS))

    L2 >((((VIN - VQ)*D)/(2*Iout *FS))

    VIN = 26
    VQ <= 1.
    D = 0、35
    Iout = 2

    即使使用此芯片的最低 FS 频率(100KHz)、电感器的结果也不会超过42uH。

    那么、为什么这种较大的差异、42UH 到470UH?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    该工程师目前不在办公室、他将在下周早些时候回复。