This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:电量监测计计算的动态阻抗值

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116, BQ78PL114, BQWIZARD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641591/bq78pl116-dynamic-impedance-values-for-gas-gauge-calculations

器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其他器件: bq78PL114BQWIZARD

我们的电池设置:BQ78PL116、与 LFP、8S13P、41,6Ah、ChemID463配合使用 AUX 文件已生成)

根据技术参考手册(SLUU481)/"10.5.3电阻更新"、动态阻抗(DI)用于更新不同电池的 Ra 表。 Ra 表被解析为包含15个参数(Ra0、RA1、RA2、... Ra14)的每个单元格的单独数据集。 每个模块代表特定 SOC 上特定电池的 DI:RA0代表 SOC=100%时的 DI、SOC=889%时的 RA1、...3、1%时的 RA13、SOC=0%时的 RA14。

在同一文档中的一些页面中、图"10-4:0°C 时的 OCV 和阻抗"显示了随 SOC 下降而呈指数级增长的阻抗。

因此,根据我们的经验,我们本来希望 Ra-table 的值从 Ra0的低值上升到 Ra14的高值开始增加。

相反、我们在电池设置中得到了非常不一致的 Ra 值:


e2e.ti.com/.../DynamicPar_5F00_analyze_5F00_6551.pdf

这是正确理解物理原理的问题、还是 BQ 存在问题?

Thnx 寻求帮助、

Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcus、

    Ra 值不寻常。

    在最初的模糊状态下、这些值可能表示(1)电池损坏或(2)电池损坏/电阻连接。

    请检查电池和连接。

    您是否在多个电池组中看到了这些结果? 这是一次性情况吗?

    也请使用另一个电池组进行测试。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    感谢您的帮助!
    此问题存在于此系列的所有电池上(n>100)。 电池运行良好、但 SOC 值不可靠。

    我现在是一个进步:我已经检查了我们生成和导入的辅助文件:这些疯狂的 Ra 值似乎是其中的值的原因(请参阅附件):高于2字节的值会产生溢出: 导入的65535值会在 BQ-Ra 寄存器中产生"65535 "值、导入的65537值会产生"1"值。

    我再次生成了 AUX 文件、但结果相同:Ra 值仍然无效。

    我们的日志文件可能有问题? 可以帮我检查一下吗? (我无法在此附上、请建议如何提供)

    非常感谢、
    Marcus


    辅助文件:
    「香港
    # bq78PL114化学类型463的辅助化学成分数据
    # AUX_GUI 版本2.00 -实际
    #基于 P:\KIS_OS_20170123.csv 日志文件
    为8S13P 电池组生成的#
    生成编号:24.01.2017 08:34:39
    bqWizard#应用程序
    2.5# BqWizard 最低版本
    1#个文件
    15#文件#
    AuxChem#文件类型
    2#未知大小
    360#总字节
    ################################
    #注释将包含在.aux 文件中
    ################################
    1# Aux_Chem 串行
    21#陶10
    2930# NDI_LOWT
    3030# NDI_Hight
    15# NDI_SOC
    0# Spare0
    32# NDI_GAIN
    0# Spare1
    0# Spare2
    0# Spare3.
    0# Spare4
    0# Spare5
    ########## Cell 1 ##############
    17# NDI_initial
    17# NDI
    4250# Qmax
    2127# QRem
    0# Rzero
    0#备用
    1442# Ra [0]
    1486# Ra [1]
    1680# Ra [2]
    1540# Ra [3]
    1895# Ra [4]
    2259# Ra [5]
    3049# Ra [6]
    12584# Ra [7]
    20318# Ra [8]
    55167# Ra [9]
    75355# Ra[10]
    84839# Ra[11]
    104105# Ra[12]
    22128# Ra[13]
    115074# Ra[14]
    ########## Cell 2 ##############
    16# NDI_INinitial
    16# NDI
    4260# Qmax
    2128# QRem
    0# Rzero
    0#备用
    1398# Ra[0]
    1440# Ra [1]
    1654# Ra [2]
    1507# Ra [3]
    1857# Ra [4]
    2242# Ra [5]
    3067# Ra [6]
    12876# Ra [7]
    21121# Ra [8]
    56654# Ra [9]
    77924# Ra[10]
    90220# Ra[11]
    110708# Ra[12]
    23531# Ra[13]
    122373# Ra[14]
    ########## Cell 3 ##############
    18# NDI_INinitial
    18# NDI
    4260# Qmax
    2128# QRem
    0# Rzero
    0#备用
    1583# Ra [0]
    1631# Ra [1]
    1832# Ra [2]
    1711# Ra [3]
    2102# Ra [4]
    2516# Ra [5]
    3367# Ra [6]
    14037# Ra [7]
    22946# Ra [8]
    61951年# Ra[9]
    84051# Ra[10]
    93679# Ra[11]
    114953# Ra[12]
    24433# Ra[13]
    127064# Ra[14]
    ########## Cell 4 ##############
    17# NDI_initial
    17# NDI
    4270# Qmax
    2134# QRem
    0# Rzero
    0#备用
    1429# Ra [0]
    1472# Ra [1]
    1692# Ra [2]
    1548# Ra [3]
    1924# Ra [4]
    2288# Ra [5]
    3108# Ra [6]
    12986# Ra [7]
    21168# Ra [8]
    57731# Ra [9]
    78896# Ra[10]
    88430# Ra[11]
    108512# Ra[12]
    23064# Ra[13]
    119945# Ra[14]
    ########## Cell 5 ##############
    21# NDI_INinitial
    21# NDI
    4280# Qmax
    2138# QRem
    0# Rzero
    0#备用
    1452# Ra [0]
    1496# Ra [1]
    1696# Ra [2]
    1569# Ra [3]
    1926年# Ra [4]
    2335#Ra[5]
    3130# Ra [6]
    13189# Ra [7]
    21177# Ra [8]
    57679# Ra [9]
    79487# Ra[10]
    89142# Ra[11]
    109386# Ra[12]
    23250# Ra[13]
    120910# Ra[14]
    ########## Cell 6 ##############
    19# NDI_INinitial
    19# NDI
    4270# Qmax
    2136#QRem
    0# Rzero
    0#备用
    1375# Ra [0]
    1417# Ra [1]
    1634# Ra [2]
    1481# Ra [3]
    1833# Ra [4]
    2210# Ra [5]
    2974# Ra [6]
    12501# Ra [7]
    20143# Ra [8]
    54701# Ra [9]
    75401# Ra[10]
    85526# Ra[11]
    104948# Ra[12]
    22307# Ra[13]
    116006# Ra[14]
    ########## Cell 7 ##############
    19# NDI_INinitial
    19# NDI
    4270# Qmax
    2136#QRem
    0# Rzero
    0#备用
    1446# Ra [0]
    1490# Ra [1]
    1701# Ra [2]
    1574# Ra [3]
    1933年# Ra [4]
    2343# Ra [5]
    3159# Ra [6]
    13394# Ra [7]
    21639# Ra[8]
    58745# Ra [9]
    80865# Ra[10]
    91961年# Ra[11]
    112845# Ra[12]
    23985# Ra[13]
    124734# Ra[14]
    ########## Cell 8 ##############
    16# NDI_INinitial
    16# NDI
    4270# Qmax
    2135# QRem
    0# Rzero
    0#备用
    1387# Ra [0]
    1429# Ra [1]
    1639# Ra [2]
    1482# Ra [3]
    1846# Ra [4]
    2212# Ra [5]
    2967# Ra [6]
    12310# Ra[7]
    19997# Ra [8]
    54497# Ra [9]
    75984# Ra[10]
    85835# Ra[11]
    105328# Ra[12]
    22388# Ra[13]
    116425# Ra[14]
    (二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcus、

    我已通过论坛向您发送了朋友请求。 请添加我、以便我们可以离线处理此问题。

    我将于周一因假期回到办公室。

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler