This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:无法实现电流

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615815/tps61089-unable-to-achieve-current

器件型号:TPS61089

在驱动 LED 堆叠的同时、在稳态或50%占空比调制下、无法在12V 电压下提供1A 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    12V 是输入电压还是输出电压? 您能否同时指定 VIN 和 VOUT 条件? 您能否准确地展示您的原理图以及组件值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    尊敬的 Peek:

    如果 转换效率高于85%、当 Vin=3V 时、TPS61089可输出12V/1A。  那么、输入电压是多少、 您在设计中使用了哪种电感器? 请分享您的原理图和 BOM、以便我们可以对其进行仔细检查。

    我的电子邮件地址是 helen-chen@ti.com