This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq34z100:有关 PbA 电池的 TI 学习

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640597/bq34z100-ti-learning-on-pba-batteries

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我开始学习(TI_ENABLED)、但过程中断-电池电源断开、bqStudio 关闭等、我现在无法更改/更新信息或重新校准? 我还注意到、电压和电流并不总是正确读取、尤其是当 bq34z100关断时;我需要重新校准吗?!

有启用 TI 的选项、但没有禁用;需要执行哪些操作才能更改/更新数据信息?

从现在起、在12V、100Ahr (10hr)/66.2Ahr (1hr)电池上开始新的学习周期的步骤是什么? 我需要看到 SOC 遵循 PBA 电池曲线... 100%@12.7V -> 10%@11.31V、0%@10.5V

谢谢你

克林顿  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克林顿:

    在完成校准和优化之前不应启用它-它会限制一些闪存更新。

    请将"更新状态"设置为02、以便在创建用于生产的黄金 srec 时禁用它。  遗憾的是、启用后无法禁用它、但是、您可以发送复位41来取消 DOD 点的资格、从而阻止 Qmax 和 Ra 表更新。

    您是否已完成优化周期来了解您的电池组的 Qmax 和 Ra?

    更具体地说:数据表第8.2.2节中的详细设计过程(www.ti.com/.../bq34z100-g1.pdf )列出了步骤1-8。 启用它时、您执行了哪个步骤?

    此外、您使用的是哪个版本的固件?

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bryan、

    我在 bq34z100-G1.pdf 的8.2.2.1.8 (步骤8)处启用了它。
    SLUA334B 适用于 bq20zxx、但由于 bq34z100-g1.pdf 中提到、我认为它是正确的操作步骤;尽管在 TI 论坛上、还有其他方法包括监控 OCVTAKEN (SLUA334B 中未提及)。 因此、我不确定应该遵循哪种方法。

    Data Memory->Gas Gauging->Update Status = 04,当我尝试时它不会更改为02?!
    我有读/写问题、现在和之后都有读/写问题-我知道的唯一问题是将 EV2300固件从3.1c 更新为3.1m/r;但不幸的是、这需要第二个 EV2300 ... 如果它将解决间歇性读/写操作。 读取/写入工作的罕见情况更新状态返回到04、没有更改为02?!

    我正在使用 bqStudio 1.3.54.1且 FW_VERSION 为0x0016;从仪表板中:bq34z100G1 0100_0_16。

    谢谢你。

    克林顿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克林顿:

    感谢您的更新。

    您的 ChemID 是什么? 请确保您的闪存更新正常电压设置为1000mV。

    EV2300固件需要从3.1C 更新为3.1m/r 遗憾的是、3.1C 固件可能会导致编程问题。

    bqStudio 1.3.54.1附带的 bq34z100-G1 .bqz 文件已知有缺陷、也可能导致问题、尤其是电压校准问题。 请确保从产品页面下载更新后的文件并替换.bqz

    请尝试以下任一项/两项:
    a)重新安装
    1.全新安装 bqStudio 1.3.76内部版本3

    b)修复 bqStudio 1.3.54.1的文件
    1.下载 bqz 文件的这个特定16版本(我知道您之前已经从网站下载过、但让我们尝试一个新版本)、该文件位于:e2e.ti.com/.../2577.0100_5F00_0_5F00_16_2D00_bq34z100G1.bqz
    2.重命名/删除 C:\ti\BatteryManagementStudio\config 中的预加载 bqz 文件
    3.将新下载的 bqz 文件放在 C:\ti\BatteryManagementStudio\config 中

    我已向您发送了一个朋友离线处理其余问题的请求。 谢谢!

    如果以上答案是您的问题、请单击"此已解决我的问题"按钮、以使具有相同问题的其他人受益。

    此致、
    Bryan Kahler