This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29200:电池应用

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642199/bq29200-battery-application

器件型号:BQ29200

你(们)好

我有一 个2节锂电池应用。

我用 MCP73842-8.4从  12V (交流适配器)充电,电池连接到直流/直 流转换器。

我喜欢使用 BQ29200。

问题是什么?

在 充电期间和电池放电期间,我是否可以始终启用电池平衡 功能?

我如何知道平衡是否正常? 也许我必须测量电池的电压?

您认为原理图是正确的吗?

提前感谢

Mario。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    bq29200可通过修改每个电池的负载来执行基于电压的自动电池不平衡校正。 当电池电压的标称值相差大于30mV 时、可以开始平衡;当电池之间的标称值差异为0mV 时、可以停止平衡。

    您可以在工作台上使用万用表或示波器来确认电池的电压平衡。

    主机 MCU 可以通过使用 CB_EN 引脚禁用/启用电池平衡。

    bq29200数据表第9.3.1节中的系统示例原理图是正确的。 值可能因应用而异。

    如果以上答案是您的问题、请单击"此已解决我的问题"按钮、以使具有相同问题的其他人受益。

    此致、
    Bryan Kahler