This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:LM5066I

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642198/lm5066i-lm5066i

器件型号:LM5066I

大家好、

随附基于 I 设计的 LM5066IPMHE/NOPB 原理图。

在新的布局版本中、我在 SENSE 上添加了 R978、R979和 C947滤波器。

我进行了一些测量、我发现我有高达7W 的读取错误(在下面标记为红色)

我需要了解为什么滤波器会发生这种情况? 我假设输入为高阻抗。

我对所有外部负载(来自基于 PSE 的 TI)求和真的很有趣、它超过了测量的输入…μ V。

请参阅我给系统写的邮件…

 

为了补偿外部滤波器、我们可能需要在输入测量中添加7W 常量–请尽快告知 SW 何时处理

我将向大家提出 TI 技术问题、以便了解阻抗、因为我们根据建议添加了滤波器。

在修订版0上,我们没有使用此滤波器,但我们在修订版01上添加了滤波器,因为我们的电流纹波很高。

e2e.ti.com/.../Vinput.docx

e2e.ti.com/.../10-_2D00_-MAIN-DC-POWER-SUPPLIES-_5F00_-M.pdf

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、

    查看我今天发送的有关此内容的电子邮件。 此外、验证输入功率测量(仪表、分流器等)的精度。  看起来满量程测量非常好。  请查看 VSNS (MV)精度、使分流器在 DS 中具有相应的精度。

    这是美国的假期,所以反应延误。

    Brian