This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS62122:反相降压/升压仿真

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS62122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642169/tina-spice-tps62122-inverting-buck-boost-simulation

器件型号:TPS62122
主题中讨论的其他器件:TINA-TIPMP9752

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我有一位客户尝试将 TPS62122用作反相降压/升压转换器、以便从+3.3V 变为-3.3V (50mA)。 我查看了此应用手册(SLVA478B)以及 PMP9752、并尝试对 TINA 中的两个电路进行仿真。 我已连接我的仿真。

e2e.ti.com/.../tps62122-inverting.TSC

但是、我的输出电压持续保持0V、我在输出上看到纹波。

您能就此发表评论吗? 我出了什么问题?

谢谢、此致、

Mihir Gupta

FAE -德国南部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihir、
    遗憾的是、TPS62122 SPICE 模型不支持反相降压/升压配置。
    此致、
    伊沃