This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq34z100-G1:关断电流 CE 引脚

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615786/bq34z100-g1-shutdown-current-ce-pin

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34110

电量监测计团队、

在 bq34110上、当 CE 未被置为极低的0.01uA 时、我们指定了关断电流。  bq34z100-G1似乎具有相同类型的 CE 引脚、但我们不指定关断电流。

数据表中是否有这样的原因?  

是否可以关断 bq34z100-G1并获得类似的低电流?

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishutdown 静态电流电平也应应用于 bq34z100-G1。 当 CE 为低电平时禁用器件的2.5V 稳压器、并且未启用器件功能。