This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985-N:故障

Guru**** 2611535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615168/lp2985-n-failure

器件型号:LP2985-N

我将 LP2985IM5-5.0与数据表中的推荐电路搭配使用。 我有10V 输入、5V 输出、大约10mA 负载。 我已经看到2次故障、两次故障的输出电压都大约为6.5V。 故障装置上没有振荡、6.5V 输出非常干净。 在发生故障的单元上、我在 BYPASS 引脚上测量大约.95V 的电压。 哪些可能的故障模式会导致此类故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    通常、当 LDO 的输出高于其设置的电压时、会有一条无意的泄漏路径将输出偏置为高电平。 由于传统 LDO 不会灌入电流、导通元件将关闭、直到负载能够将输出电压拉回稳压范围内。 请帮助回答一些问题、这些问题将帮助我们调试您的应用。

    您是否有任何可以分享故障的示波器截图?

    LDO 输出电压是5V 还是始终输出电压为6.5V?

    是否有办法将 LDO 与其电路板上的负载隔离? 如果是、LDO 的隔离式输出是什么?

    您的电路板上的负载附近是否有6.5V 电源轨? 一些负载具有多个输入轨。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无示波器快照、输出为6.5V。

    是的、输出为5V、设备运行了大约40小时。

    我确实将 LDO 与负载隔离、输出电压降低了约50mV、但仍然大约为6.45、基准引脚测量值为0.95V。

    负载附近没有其他电源、LDO 肯定会出现故障。 我用新的 LDO 替换了坏的 LDO、设备工作正常。

    可能会有一些瞬变耦合到电路中。 我想了解的是什么类型的瞬态、如果有、可能会导致此类故障、例如输入瞬态、输出瞬态、导致反极性的瞬态?

    了解这一点将有助于我进行故障排除。 假设存在导致故障的瞬态、最有可能导致 LDO 具有6.5V 输出的瞬态类型。 到目前为止、我有2个单元、两个单元都具有6.5V 输出。 使两个故障产生完全相同的高输出电压似乎有点不寻常。 该器件可能会发生故障、并具有从0V 到电源轨的任何输出。 我希望6.5V 输出能够提供一些有关故障模式的线索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    感谢您提供更多信息。  我同意、两个单元未能具有相同的输出电压、这一点很有趣、尤其是因为您在其他任何地方都没有6.5V 的电压。

    损坏器件的最可能的瞬态是导致反向电流流经 LDO 的瞬态。  如数据表第8.2.2.4节所示、将一个外部肖特基二极管与 LDO 并联放置、这将有助于保护 LDO 在这些情况下免受损坏。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有提到电路中有肖特基二极管。

    您还能想到会导致这种类型的故障吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    谢谢、这应排除反向电流。 您的 LDO 输入或输出端是否有电感器、或者您的设置中是否有任何长导线?

    非常尊重、
    Ryan