This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ucc28950:占空比不变。 始终是最大值

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615204/ucc28950-the-duty-cycle-does-not-change-always-is-the-maximum

器件型号:UCC28950

你好

我正在设计1200W 直流/直流电源。 我正在使用全桥和集成式 ucc28950、并按照应用手册来设计电路。 我已将输出设置为65V、将输入设置为18V 至40V。 变压器的比率为1:4。 当输入为最小值时、电路使用最大占空比、电路工作正常、但当输入电压降低时、占空比不会减小、而是保持最大占空比、控制器会在天气期间关闭。 下图是变压器中的电压。

无论电压和负载如何(在设计参数内)、输出电压仍保持在65V。 电流小于2V。
这种行为是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yelsing、您好!

    您能否检查反馈信号是否随输出电压超过设计中的65V 设定点而变化?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我在电阻分压器和同相输入之间有一个电压跟随器。 这会影响控制环路并使其变得不稳定。
    谢谢你