This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:如何在固定输出电压下测量控制环路稳定性?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639913/lm25141-q1-how-to-measure-control-loop-stability-with-fixed-output-voltage

器件型号:LM25141-Q1

大家好、团队、

请帮助我们解释如何使用波特设备测量环路稳定性?

在固定3.3V 电压下、FB 引脚连接到 VDDA。

Vout 是唯一注入测试信号的可能性、但这会导致其他问题、是吗?

非常感谢您的任何想法和致以最诚挚的问候

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    遗憾的是、您需要使用反馈电阻器和连接到顶部 FB 电阻器和 Vout 的终端电阻器(~50欧姆)进行转换。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好、谢谢-这应该会有所帮助。 BR Josef