This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65101:VGH (正电荷泵;Vo3)未调节至正确的电压

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615275/tps65101-vgh-positive-charge-pump-vo3-is-not-regulating-to-correct-voltage

器件型号:TPS65101

我们使用的电路与数据表图19中的电路相同、不同的电压值除外。  我们的电路还将 VGH 配置为"三倍频器模式"、飞跨电容为0.22uF。  VGH 输出电压在未连接显示器的情况下显示大约19.6V、在连接显示器的情况下显示大约19.1V (负载)。  此输出值错误、不符合数据表中 Vo3 = 1.214 *(1 +(R5/R6)的电阻器计算公式。  根据 Vo3公式、我们需要它为18V、并使用了768k (R5)和56k (R6)值、这些值应非常接近18V。  我已经检查并重新检查了电路板上的电阻器值、它们是正确的。  这种情况发生在5个不同的电路板上、所有电路板的电压均为19V+值。  所有其他电压输出值都是正确的、除了这个值。  有什么关于正在发生什么事的想法吗?  数据表电阻器公式是否错误?  

感谢您的帮助!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您的应用中的 VO1是什么? 如果 VO1大于大约8V、则无需三倍频器模式即可实现 VO3 = 18V

    您还可以参阅此 应用手册 、其中介绍了限制电荷泵输出电压范围的因素。  

    此致。

    Ilona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我似乎需要在倍压器模式(而不是三倍频器)下运行、因为18V 位于低端。 谢谢。