This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:闩锁性能

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614537/lm5060-q1-latch-up-performance

器件型号:LM5060-Q1

尊敬的先生。  

我的客户询问 LM5060-Q1的闩锁性能、因为他们  

必须向 OEM 公司报告这些信息。 因此、我想确认以下内容。  

我很抱歉问这种问题,但希望能在此时得到你的帮助。  

1. LM5060-Q1是否符合 AEC-Q100-004修订版 C 等闩锁测试标准?  

  如果是、请告诉我标准编号。

2.如果高于否,  

  是否可以阐明上的锁存性能(电流能力和持续时间、Vsupply)

  每个引脚?

此致、  

H. Sakai

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    这将需要一两天的时间来研究。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian -San。  

    非常感谢您的所有支持。  

    我忘记在上一封邮件中填写此问题。  

    请提供您的建议。 很抱歉、这是额外的。  

    输入电压差。  

      当 EN 引脚电压高于 VIN 电压时、是否没有问题?

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    以红色显示的问题答案

    1. LM5060-Q1是否符合 AEC-Q100-004修订版 C 等闩锁测试标准?

      如果是、请告诉我标准编号。

    是的、LM5060-Q1根据锁存 AEC-Q100-004修订版 C 于1998年进行了四次测试。  该认证在修订版 D AEC-Q100-004处于活动状态之前于2011年9月完成。

    2.如果高于否,

      是否可以阐明上的锁存性能(电流能力和持续时间、Vsupply)

      每个引脚?

    不适用。

    输入电压差。

      当 EN 引脚电压高于 VIN 电压时、是否没有问题?

    EN 可能会高于 Vin、但不能超过 DS 规定的绝对最大值+75V。

    Brian