This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/BQ34110:如何学习 bq3110

Guru**** 2473740 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636886/compiler-bq34110-how-to-make-bq3110-learning

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

工具/软件:TI C/C++编译器

如何进行 bq3110学习操作

设置电池参数后

是否执行休息/放电/休息/充电/休息1周期?

何时使用以下三条命令? 如何使用?

EOS_START_LEARN

EOS_ABORT_LEARN

EOS_RCELL_RRATE_LEARN

是否有任何步骤可以让电池得到全面研究?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,廖先生
    要配置监测计、您需要使用我们的在线工具 gpccedv 来获取 cedv 系数。 您需要向该工具提交6个日志文件。 该工具提供了有关如何获取这些日志文件的说明。
    如果您的应用是极少不理想的应用、则可以使用这三个命令、以便监测计了解电池的电阻、并在电池老化时向您发出警报。 如果它不是极少放电的应用程序、则您不需要这些命令。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该产品用于极少放电的 UPS、我知道 CEDV 信息。

    我不理解以下几点:

    根据数据表、需要学习 IC (bq34110)

    (a)放电前充电:(LSM = 0)

    (b)先放电后充电:(LSM = 1)

    1.是否有完整的学习过程(a 或 b)? 学习过程是否与阻抗跟踪相同? 完成这些学习后、我能得到什么结果?

    2.我想了解如何使用这些命令。

    EOS_START_LEARN

    EOS_ABORT_LEARN

    EOS_RCELL_RRATE_LEARN

     

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表 SLUUBF7 PAGE46

    "有两种方法可以启动学习阶段 :"

    自动学习时间使用"LEN PIN"进行放电、对吧?

    b.EOS_START_LEARN ()可以使用"LEN PIN"或 "外部负载"进行放电、对吧?

    我使用 EOS_START_LEARN ()和"External load"进行放电、但显示了 LFAULT 标志。

    我如何进行猜测的学习?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、廖先生、

    EOS_START_LEARN ()用于手动启动学习阶段。
    EOS_ABORT_LEARN ()用于手动中止正在进行的学习阶段。

    监测计的"放电结束确定"功能通过使用不频繁的学习阶段来监测电池的运行状况。 放电前的充电或充电学习周期前的放电选择取决于应用(并且都适用于极少充电的应用)。

    有关服务终了确定(和学习)的更多信息、请参阅 TRM http://www.ti.com/lit/sluubf7的第2.11节

    本节详细介绍了这两种学习阶段的用法和差异以及如何启动学习。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是否有任何学习步骤?  我的步骤如下

    1.我使用 了 LSM=1 函数

    2  我打开"EOS_EN"命令、然后 LRLX 标志=1

    3. 当我使用输出5A 时,LFAULT=1

      LFAULT 为什么= 1、什么是错误的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、廖先生、

    完全配置器件后、EOS 确定功能通过不频繁的学习阶段来监控器件的电池运行状况。 在器件使用寿命期间进行配置时、会自动发生这些情况。 这些学习周期涉及~1%容量的控制放电。

    在极少放电的应用中、电压通常不会下降、因此将执行一个学习周期来防止 EOS 的附加误差。 放电前充电和放电前充电有两种选择。 有关这些选项的流程图,请参阅图2-5和2-6 (在 TRM 中的以下位置: www.ti.com/.../sluubf7.pdf )第2.11节详细介绍了此过程,包括所有标志的顺序。

    另请阅读第2.11.1.6节、其中介绍了学习过程如何更新电芯电阻计算(以及最终的 EOS 确定)。

    我知道 TRM 的时间很长、但它详细说明了如何启用此过程。

    对于您的具体问题:
    LFAULT-1表示在学习过程中发生了故障。 它通常与其他标志配对使用、例如、如果学习充电时间超过其限制、则为 LCKO;当器件放电时、如果器件电流超过学习放电电流边界、则为 LDPAI;等等。 最可能的情况是、您的 LFAULT 标志将是这些标志之一、因为5A 恒定电流放电非常大(除非您的电池组容量超过50、000 mAh)。 器件应设置和清除 lrxl 标志、因为它指示学习后放松阶段。

    如果以上答案是您的问题、请单击"此已解决我的问题"按钮、以使具有相同问题的其他人受益。

    此致、
    Bryan Kahler