This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5145:LM5145

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5145DESIGN-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615852/webench-tools-lm5145-lm5145

器件型号:LM5145

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

先生们:

我正在使用 LM5145设计48V 至24V 同步降压转换器。

我找到了2种 IT 设计工具:

1. Webench

2. LM5145同步降压控制器设计工具 LM5145DESIGN-CALC (基于 Excel);

通过输入相同的初始参数、组件和补偿设计值、我获得了不同的结果。 不同的交叉频率

问题:

哪种工具更精确?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    WEBENCH 为 LM5145控制器设计提供大约10%的开关频率。 同时、LM5145 Excel 快速启动工具允许用户设置交叉频率(建议为 FSW 的10-20%)。 请注意、如果使用陶瓷输出电容、则应针对施加的电压(通常为50%)对该值进行降额-这会影响补偿值的计算。

    此致、

    Tim