This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:COFF 和 SW 未同步

Guru**** 2611865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615764/tps92515-q1-coff-and-sw-did-not-synchronize

器件型号:TPS92515-Q1

大家好、

我 的客户创建并评估了一个与下一个链接中图3中的电路类似的电路。

因此、Coff 和 SW 未同步。

http://www.ti.com/lit/ug/tiducq5/tiducq5.pdf

尽管电路常数几乎相同、但 R1未连接。

因为没有地方放置它。

当分流 FET 关断时会发生这种现象。

即使 IADJ 发生更改,也不会同步。

是不是因为未连接 R1?

请告诉我 Coff 和 SW 不同步的原因。

此致
高志林

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    我不确定您的意思是 R1没有位置? R1是为 Coff 电容器充电的电流源的一部分。 即使没有 R1、它也应该工作、但关断时间会有所不同(更大)。

    我不理解"因此、Coff 和 SW 不同步"。 如果 SW 打开 Coff 未充电、当 SW 关闭 Coff 时、Coff 开始充电(它确定电感器电流的振幅下降斜率(或纹波峰峰值)。 当 SW 为关断时、当 Coff 正在充电时、它们应进行180度异相同步。 当达到 VCoff 阈值时、SW 打开、同时 Vcoff 被拉至低电平。 我知道这种情况不起作用的唯一方法是、如果存在故障或引导电容器的充电电压不足以打开 SW。

    在 VCoff 上升(控制 SW 关断时间)到其跳闸阈值之间以及当 SW 打开时、将电感器电流充电到其峰值跳闸阈值之间、必须同步。 当开关打开时 COFF 控制。

    此致、