This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97396Q4M:CSD97396Q4M 评估

Guru**** 2619125 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD97396Q4M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615324/csd97396q4m-csd97396q4m-evaluation

器件型号:CSD97396Q4M

亲爱的先生

TINA TI 中是否有用于 CSD97396Q4M 的模型?

我必须评估的组件的电气特性
以下直流/直流转换器值:

VIN = 28V
VOUT = 16V
Iout = 8A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikolay、
    我以为我们已经做到了、但现在我正在努力寻找它。 让我来看看这个、然后返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同时您找到了该模型、您能否向我发送该组件的电气特性?

    具有以下值:
    VIN = 28V
    Vout = 16V
    LOUT = 8A
    L =μH μ H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolay、
    我们已提交了一份模型创建请求。

    电气特性仅在数据表中指定的条件下表征、因此我不相信我有您请求的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指这些条件下的功率损耗吗? 此时我们不会进行特征化(它不在归一化曲线的数据表中的原因)、因为28Vin 会超出该器件的建议最大 Vin (24V)。