This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps2388:如何通过串行传输方案将光指向 POE 上

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637828/tps2388-how-to-through-the-serial-transmission-scheme-to-point-the-light-on-the-poe

器件型号:TPS2388

您好、先生、

现在、客户有16个 POE 交换机的开放式案例、而客户使用该方案的是 TPS2388、但现在客户遇到了一个问题、客户是否希望通过一系列针对16个 POE 指示器的解决方案(客户级别优先于、即服务时间、 打开主板、PSE 芯片在虎钳级中、客户希望使用两根电线串行连接到主板、主板分辨率为16个灯、如果是并行传输、主板将在虎钳脚之间有太多的位置、面积非常大)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    我已通知我们的 PSE 专家。

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    您希望 LED 灯指示端口电压吗? 对吧?
    主要有两种方法:
    1.将电视和 LED 灯与 TPS2388EVM 等端口并联,链接如下,请参阅第22页
    www.ti.com/.../sluubq7a.pdf

    2.使用 MCU GPIO 控制 LED 灯。
    MCU 可以从 PSE 读取电源正常状态、并使用 IO 端口控制 LED 灯。

    非常感谢。
    此致
    Jack Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       尊敬的 Jack:

    现在、客户希望使用 MCU 执行此项目、因为现在是16口开关、需要并联灯、这样的链路可以容纳更多的分类(主板(MCU)和副(PSE))、我们有一个串行程序、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    请具体说明问题吗? 我不确定你的意思。
    非常感谢。

    此致
    插孔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    现在、客户希望使用软件形式来控制 LED 照明、而客户希望通过串行数据与 MCU 进行通信、并通过移位来控制照明、您对此有什么信息吗?

    谢谢!

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    MCU 可用于控制 LED 和 TPS2388、TPS2388和 MCU 之间的通信基于 I2C。 因此、如果您想了解 MCU 如何控制 TPS2388、您可以在线检查参考代码。  

    www.ti.com/.../toolssoftware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack,

      我想问您提供的代码是否包括用于读取 TPS2388端口状态和控制 LED 照明程序的 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    它包括 MCU 读取 TPS2388端口、但不控制 LED 照明。 因为我们使用端口电压来控制端口上的 LED。
    您可以轻松使用 IO 端口来控制程序中的 LED、并添加一些代码。

    非常感谢。
    此致
    Jack Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack,

      好的、我看到了。 我有另一个问题。 如果我使用硬件执行此操作、TVS 管会做什么? 我是否可以用电阻器替换它,请帮助。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    TVS 用于控制 LED 导通的电压电平。 我们要指示端口电压为48V、然后 LED 亮起。

    因此、我们使用22V TVS、当端口电压足够高时、TVS 将打开、LED 将打开。

    这还有助于降低 LED 电压。 如果您使用电阻器、当端口电压较小时、LED 可能会亮起。

    谢谢你。

    此致

    Jack Chen